26.05.2013 13:38 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 02.04.2025 Beiträge: 4740 Bewertung:
|
Hallo! Dafür ist doch der Passwortschutz da!? |
26.05.2013 13:45 | |
Beiträge: 24 Bewertung:
|
Hallo motmonti, kann man mit dem passwortschutz verhindern, dass der Anwender die meldetexte "wegdrückt" und diese dann nicht wieder findet ? Mfg Andy
|
26.05.2013 18:35 | |
Beiträge: 24 Bewertung:
|
also der Passwortschutz hilft nur gegen ändern oder kopieren des Programms. das takten den Meldetextes hilft bei mir nicht auf dem Textdisplay, auf der Logo selbst funktioniert es einwandfrei... Keine Ahnung warum es auf dem Textdisplay nicht funktioniert, das wäre natürlich eine elegante Lösung. Zur Not noch mal das Programm im Anhang. Mfg Andy
DateianhangHaus.zip (106 Downloads) |
Folgen Sie uns auf