31.07.2013 17:24 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
na so blöd bin ich auch nicht. Aber kann es sein das da noch ein Paßwortschutz eingeschaltet ist. mfg |
31.07.2013 18:05 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Was verstehst du unter aktivieren? Hast du ein Programm erstellt, in welchem du die Tasten nutzt? |
01.08.2013 09:59 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo, ich hab meine kleines Programm angefügt. Ich hoffe es hat geklappt. Mache sowas zum erstenmal. mfg DateianhangTreppenbeleuchtung.zip (45 Downloads) |
01.08.2013 11:42 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Die Verwendung der Cursortasten haben nix mit den Meldetexten zu tun! Dein Progi ist soweit OK, aber B009 kann entfallen! ESC+^ sollten die gewünschte Funktion ausführen! DateianhangTreppenbeleuchtung.zip (45 Downloads) |
Folgen Sie uns auf