23.03.2014 08:05 | |
Beigetreten: 01.12.2009 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 672 Bewertung: (147) |
Moinshiretom, Wobei genau brauchstDu dennHilfe? Eigentlich findest Duhier im Forum genügend Programmbeispieleum Deine Problemlösungumsetzten zu können.An Deiner Stelle würde ich einfach mal loslegen.Wenn Du dann irgendwann an eine Stelle kommst, woDu absolut nicht weiter kommst, dann würde ich hier eine Nachricht um Hilfe posten. Wir haben alle einmal klein angefangen und Du schaffst das auch! Gruß. |
Give us your feedback and show us your respect! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
23.03.2014 10:57 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo Danke für Deine rasche Antwort. Ich habe das demo Beispiel von siemens Rollo Steuerung genommen, weiss aber nicht wie ich das mit dem Automatischen schliessen hinbekomme. Das fenster sollte ja nach der manuellen Betätigung selber schliessen nach ca 5min, aber es sollte auch die Möglichkeit bestehen,das fenster manuell zu schliessen. und in der nacht, soll das fenster nur manuell gesteuert sein. Ich weiss einfach nicht wie ich das richtig einbinden soll. die Uhr habe ich fangs eigesetzt, wie auch ein anzugverzögertes Relais, das den befehl beim öffnen des fensters an den Input fürs schliessen weiter gibt. Datei befindet sich als anhang. Gruss Tom DateianhangDachfenster.zip (50 Downloads) |
23.03.2014 11:28 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal ein anderer Lösungsvorschlag! Über die Taster ist jederzeit das Öffnen und Schließen möglich. Die Uhr liefert 7:00 und 20:00 einen Befehl zum Öfnen bzw. Schließen. Wurde von Hand geöffnet, schließt das Fenster nach 5 min wieder. Die Uhr kann ab der Logo 0BA7 durch die Astrouhr ersetzt werden, so das die Rolladen (Fenster) mit Sonnen-auf/untergang gesteuert werden können. DateianhangDachfenster.zip (50 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.03.2014 12:17 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Bitteschön! So wird das Schließen in der Nacht unterbunden! Ein Regensensor wäre dann aber sinnvoll! DateianhangDachfenster2.zip (49 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.06.2014 10:35 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo Bräuchte noch einmal Hilfe. Die Steuerung wie im Anhang, funktioniert soweit gut, nur dass wenn am morgen um 6 Uhr die die Schaltuhr schaltet, öffnet sich das Fenster automatisch, und schliesst auch nicht mehr Automatisch. Ich habe versucht, weiss aber nicht genau warum das so ist!? Ab 6 Uhr bis Abends 21.00 Uhr sollen die Fenster automatisch schliessen, nach manuelem öffnen, und ab 21.00 Uhr bis 6.00 Uhr soll die Automatik unterbunden sein. So ist es auch, nur eben, um 6.00uhr morgens öffnen sich die Fenster selber, und schliessen nicht mehr.. Was muss ich da ändern? Vielen Dank für Deine Hilfe. Tom P.S. Ich bin reiner Anfänger in sachen LOGO DateianhangDachfenster neu.zip (35 Downloads) |
03.06.2014 21:22 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Vielen Dank Ich werde dies mal so programmieren und austesten. Habe es ausprobiert, funktioniert soweit, nur dass nachdem die Uhr ausgeschaltet hat, sich das Fenster trotzdem automatisch schliesst, und das sollte es jedoch in der Nacht nicht. Nochmals vielen Dank für Deine grosse Hilfe. Gruss Tom DateianhangDachfenster RUN.zip (42 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: shiretom am: 03.06.2014 22:18Habe es Versucht. Anbei die Datei. So sollte es funktionieren. Zuletzt bearbeitet von: shiretom am: 03.06.2014 22:13 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf