26.07.2014 13:24 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 12.02.2023 Beiträge: 313 Bewertung:
|
Hallo Leute Da ich nun die Fuktion Data Log anwenden kann, habe eine weitere Frage. Damit ich das Notebook nicht immer an der Logo! anschlissen muss oder die Memory-Card nicht immer holen muss, will ich in Zukunft die Daten über das zukünftige Home-Network holen. Wenn ich die Daten von der Logo! runterlade geht die Logo! in den Stop. Aber sie geht nach der Dataübertragung nicht mehr über eine Abfrage in den RUN. Gibt es eine Möglichkeit die Logo! via Netzwerk in den RUN schalten? Gruss Hagarten |
27.07.2014 22:06 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 14.03.2023 Beiträge: 4683 Bewertung:
|
Also kann man das Problem als gelöst betrachten? |
Folgen Sie uns auf