16.07.2014 14:28 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 318 Bewertung: (7) |
Hallo Leute Ich habe mir einen Steuerkasten mit einer Logo! 0BA7 zur Entfeuchtung eines Raumes gebaut und programiert. Nun will ich verschiedene Werte die auf dem TD visualiert werden über DataLog auf einer Memory-Card speichern und auswerten. Ich habe bei meinem Programm mal einen Wert genommen der stündlich abgefragt wird. Leider werden dort inder CSV-Datei nur die Taktzeiten registriert. Im Endaudbau will ich ca. zehn Werte registrieren. Ich hab mal Bsp. beigestellt wie ich es programmiert habe. Was habe ich übersehen? Gruss Hagarten. DateianhangkWh-Zähler04.zip (78 Downloads) |
18.07.2014 12:12 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 318 Bewertung: (7) |
Hallo Helmut Besten Dank für deinem Tip. Hier ist die CSV-Datei. Diese habe ich nicht formiert. Ich habe die Speicherkarteeinfach in die Logo gesteckt und das Programm laufen lassen. Mich interessiert nicht die Zeit sondern der Wert der kWh, dass dieser registriert ist. Gruss Dateianhang100_2.zip (66 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Hagarten am: 19.07.2014 18:12Zuletzt bearbeitet von: Hagarten am: 19.07.2014 18:02 |
|
23.07.2014 10:38 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hallo Hagarten, ich habe deine CSV-Datei jetzt mal ordnungsgemäß in Excel importiert und siehe da, sie ist nicht leer. Ich habe sie auch mal angehängt, damit du überprüfen kannst, ob die Werte so passen. Sicherheitshalber rate ich dir auch, die Impulspausenbreite (TL) am Block B125 höher zu stellen bzw. überhaupt etwas einzustellen. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du die CSV-Datei richtig in Excel importierst, kannst du dir hier Infos dazu holen: http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/software/applications/logo/data_logging.zip Da steht nochmal alles Wichtige zum Thema DataLogging drin. Ich hoffe du kommst nun voran Viele Grüße Mc Muffin DateianhangDataLog.zip (59 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.07.2014 21:16 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 318 Bewertung: (7) |
Hallo Mc Muffin Besten Dank für deinen Tip und den Link. Ich werde mal das ausproblieren. Hagarten |
26.07.2014 12:54 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 318 Bewertung: (7) |
Hallo Mc Muffin Es hat mit dem Data Log geklappt. Ich werde nun die zu aufzuzeichnenden Werte aussuchen und einfügen. Hagarten Dateianhang2014-7-25.zip (60 Downloads) |