13.02.2017 14:19 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 21.01.2025 Beiträge: 166 Bewertung:
|
Hallo Deltafox, in einem FC lässt sich zwar ein Ausgang als DATE_AND_TIME deklarieren, aber nicht beschreiben, weder mit einem MOVE noch mit einer IEC-Funktion. Im FB hingegen geht das. Vermutlich weil dieser indirekt über den Instanz-DB auf den Ausgang schreibt. s. Bild-Beispiel Gruß Billhearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
28.02.2017 10:35 | |
Beigetreten: 11.04.2008 Letzter Bes: 21.11.2022 Beiträge: 113 Bewertung:
|
OK, danke für euere Antworten. Werde wahrscheinlich auf einen FB umsteigen. |
Folgen Sie uns auf