03.10.2016 15:34 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen.
Situation: Ich versuche mittels den TBausteinen TCON_TRCV_TDISCON eine TCP Verbindung zu einem PC aufzubauen.Den dazugehörigen Datenbaustein TCON_PAR habe ich mit dem "open communication wizzard" erstellt. Ich habe im Netz tin Tool gefunden mit dem man die Verbindugn aufbauen kann(CONNECTION_TOOL). Wenn ich dies aktiviert habe, kann ich die genannte Verbindung auch aufbauen. TCON= Connected. Wenn ich das TOOL schließe ist die Verbindung tot. Das Problem: Mein Problem ist momentan, dass ich nun Daten an die SPS senden will. Ich habe mir dazu ein Tool runtergeladen, das funktioniert leider nicht.(Packet_Sender--> https://packetsender.com/). Dieser bringt immer dass er keine Connection zur angegebenen IP hat. D.h. was muss ich machen das ich vom PC aud, Daten an die Steuerung schicken kann. Welche Tools und EInstellungen brauche ich bzw. müssen vorgenommen werden? Danke. Mfg. Gerd ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangConnection_TOOL.zip (118 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: torcha am: 03.10.2016 16:05:09Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 04.10.2016 11:26:11Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.10.2016 11:04 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 3818 Bewertung: (554) |
Hallo, ich kenne diese Software nicht aber evtl. kannst Du erst mal ohne Software testen ob Deine Bausteine passen - die Bausteine geben auch einen Status aus, der bei Error=True mal ausgewertet werden sollte. Schau Dir mal folgenden FAQ an: Wie kann ich eine TCP- oder UDP-Verbindung prüfen, wenn kein Kommunikationspartner vorhanden ist?Gruß, Towome |
|
|