14.05.2020 07:13 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 04.02.2023 Beiträge: 1859 Bewertung:
|
Hallo, welche Software nutzt Du zur Projektierung? Es gibt bei Siemens Applikationsbeispiele bzgl. SPS-PC über Ethernet. Diese kannst Du als Basis nutzen. Eine Alternative ist auch libnodave als OPC zu nutzen. Grüße |
14.05.2020 18:40 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 25.01.2023 Beiträge: 306 Bewertung:
|
Ist der Arduino so programmiert, dass er denn auch die von dir gewünschten Daten per Ethernet sendet?
Grundsätzlich halte ich es für möglich, vorausgesetzt der Arduino sendet die Daten auch in einem für die ET200S CPU verarbeitbaren Format. Sinnvollerweise würde die Verbindung zwischen dem Arduino und der ET200S über S7 Kommunikation stattfinden. Für den Arduino gibt es die freie Ethernet Library Settimino (http://settimino.sourceforge.net). Mit dieser Library kann eine Verbindung zwischen dem Arduino und den S7 Steuerungen aufgebaut werden. Mit einer S7 Steuerung habe ich es noch nicht probier, aber ich kann bestätigen, dass es mit einer LOGO!8 funktioniert. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf