18.01.2022 10:58 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 12.02.2025 Beiträge: 4141 Bewertung:
|
Hi, ja klar, mit ner Schleife und nem variablen Array - Index und Zeigerprogrammierung. Beispiele gibt es hier: Wie kann ein Array-Zugriff bei einer S7-1200/S7-1500 mit variablem Index realisiert werden?Pointerprogrammierung in etwa so: L 0 SLD 3 T #AktPointer AUF DB 1 den Pointer hochzählen, dann mit L #AktPointer L P#1.0 +D T #AktPointer Gruß, Towome |
Zuletzt bearbeitet von: Towome am: 01/18/2022 11:10:11
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
18.01.2022 11:54 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.02.2025 Beiträge: 3537 Bewertung:
|
Hallo Eleu, Deinem Beispiel nach zu urteilen, ist der DB1 mit Standardzugriff angelegt. Das macht eine einfache Lösung - ohne Pointer - eventuell schwierig. Sollte der Quellbereich als Array oder als PLC-Datentyp vorliegen, hilft eventuell die Serialize-Anweisung weiter. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf