27.01.2017 17:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.10.2024 Beiträge: 33883 Bewertung: (4215)
|
Lade mal dein Programm hoch, damit man schauen kann, was du genau gemacht hast. |
06.02.2017 20:55 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Als Anlage mal das "Proramm", es ist nur der Anfang, aber da finde ich schon keine Daten in dem Logger. Ich wollte mit einer Schaltuhr um 8:oo den Logger aktivieren und anschließend den Zähler löschen und den Logger wieder deaktivieren. Ich bekomme einfach keine Daten von dem Zähler in den Logger. Vielen Dank für die Hilfe DateianhangGaszählerTest.zip (180 Downloads) |
06.02.2017 21:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.10.2024 Beiträge: 33883 Bewertung: (4215)
|
Du aktivierst den Freigabeeingang des Data Log, wenn der Zähler eine Zählerstand von 0 hat und deaktivierst ihn erst wieder, den Zähler den Zählerstand 999.999 erreicht. Das Data Log loggt immer dann, wenn der Freigabeeingang einen Flankenwechsel von 0 nach 1 erkennt und loggt dann. Zwischen 2 positiven Flanken muss aber eine Mindestpausenzeit von 500 ms liegen. Ich habe dein Programm mal so abgeändert, dass pro Sekunde einmal geloggt wird. DateianhangGaszählerTest_V2.zip (250 Downloads) |
09.02.2017 19:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.10.2024 Beiträge: 33883 Bewertung: (4215)
|
Hier der Vorschlag.
DateianhangGaszählerTest_V3.zip (279 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.02.2017 21:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.10.2024 Beiträge: 33883 Bewertung: (4215)
|
Remanenz bei der LOGO! bedeutet, dass Zustände oder Zahlenwerte bei Spannungsausfall oder STOPP-Zustand der LOGO! erhalten bleiben. Habe dir mal einen Teil des Handbuchs an diesen Beitrag angehangen, wegen Schutz und Remanenz. DateianhangLOGO! 8 Soft Handbuch 0BA8 2016_07 (FS4) Seiten 142-143.pdf (234 Downloads) |
Folgen Sie uns auf