08.10.2021 16:59 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 19.03.2023 Beiträge: 1645 Bewertung:
|
Hallo S52Logo, Vor längerer Zeit habe ich mich damit beschäftigt (siehe hier), jedoch bei der Datumsfrage selber die "Zähne ausgebissen". Mir ist bis heute keine Möglichkeit bekannt, wie man das anpasst. Gruß Ella_68 |
16.10.2021 14:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.03.2023 Beiträge: 29441 Bewertung:
|
Ja, Siemens tut sich immer schwer mit Änderungen. |
15.11.2021 18:20 | |
Beigetreten: 08.02.2011 Letzter Bes: 09.12.2022 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Moin Leute, ich habe die \js\render.js etwas verändert. Das Datum wird jetzt im Webbroser im Format DD/MM/YYYY angezeigt. Außerdem wird der Wochentag mit Mo./Di./Mi. usw dargestellt. Anbei das LWE Beispiel Projekt. Für eigene Projekte die \js\render.js Datei in euren Projektordner auf der Festplatte kopieren und das Projekt auf die SD-Karte packen. Benutzung auf eigene Gefahr DateianhangDatum Test.zip (102 Downloads) |
Folgen Sie uns auf