17.11.2014 07:38 | |
Beigetreten: 22.11.2007 Letzter Bes: 13.09.2022 Beiträge: 92 Bewertung: (2) |
Hallo Mark, vielen Dank. Das habe ich im NetPro bereits berücksichtigt. Viele Grüße Markus |
18.11.2014 08:48 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Hallo Lumpi, bei der S7-400 sind es System-Funktionsbausteine (SFB14/15) und in der FW der CPU vorhanden. Schau mal in diesen FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/1819293 Poste doch mal ein Screen deiner Bausteinparametrierung und NEtPro... |
Zuletzt bearbeitet von: Pittiplatsch am: 18.11.2014 09:18 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.11.2014 09:10 | |
Beigetreten: 20.03.2013 Letzter Bes: 03.04.2024 Beiträge: 676 Bewertung: (44) |
argh... dann mal entschuldigung für die verwirrung! übrigens: laut cpu cpu kommunikations-handbuch ist es wurscht, ob du die PNIO oder die Gigabit Schnittstelle verwendest: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/78028908 |
Best Regards, |
|
18.11.2014 09:24 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Dann stimmen doch schon mal die Bausteine Poste doch mal deine NetPro + Baustein Parametrierung |
18.11.2014 09:30 | |
Beigetreten: 22.11.2007 Letzter Bes: 13.09.2022 Beiträge: 92 Bewertung: (2) |
Hier nun die Screenshots: |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 18.11.2014 10:38Dateiname geändert |
|
18.11.2014 09:31 | |
Beigetreten: 22.11.2007 Letzter Bes: 13.09.2022 Beiträge: 92 Bewertung: (2) |
2. |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 18.11.2014 10:38Dateiname geändert |
|
18.11.2014 09:31 | |
Beigetreten: 22.11.2007 Letzter Bes: 13.09.2022 Beiträge: 92 Bewertung: (2) |
3. |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 18.11.2014 10:39Dateiname geändert |
|
18.11.2014 09:32 | |
Beigetreten: 22.11.2007 Letzter Bes: 13.09.2022 Beiträge: 92 Bewertung: (2) |
4. M 800.0 force ich dann. |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 18.11.2014 10:39Dateiname geändert |
|
18.11.2014 12:25 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Hallo, ja...nach Werkseinstellung ist Security standardmäßig erst mal deaktiviert. Jetzt verzweifle ich aber auch langsam....ominös Verwendet du die aktuelle FW, Baustein-Version? Hast du vielleicht doch mal die Gigabit -SS probiert? Bringt die NCM Diagnose mehr Informationen? Siehe Kapitel 12 von hier http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/30374198 *verzweifelt* |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.11.2014 10:20 | |
Beigetreten: 22.11.2007 Letzter Bes: 13.09.2022 Beiträge: 92 Bewertung: (2) |
Hallo zusammen,vielen Dank, anbei das abgespeckte Projekt. Grüße Markus DateianhangC:\Projekte\S7Proj_zipped\Putget.zip (73 Downloads) |
19.11.2014 13:24 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Da geb ich mark Recht. Im Kapitel 2.3 ist es noch richtig mit dem CP-Steckplatz... Probier´s mal! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf