21.02.2014 19:54 | |
Beiträge: 133 Bewertung: (9) |
Hallo, Kann mir vielleicht jemand sagen wie den Inhalt vom angehängten Bild verstehen soll? Gruss Adam
|
21.02.2014 21:22 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Die Variable "AktFuell0" schient nicht zu existieren... |
22.02.2014 13:53 | |
Beiträge: 133 Bewertung: (9) |
Hallo vanDyk, vielen Dank für die Erklärung. Anbei das Skript. Grüsse Adam
Dateianhang20140222135101SCRIPT — Notatnik.pdf (85 Downloads) |
14.03.2014 14:36 | |
Beigetreten: 22.01.2009 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 81 Bewertung: (14) |
Hi Adam_S, schau mal diese FAQ's, vielleicht werden diese dir etwas hilfreich sein: Wie können Projektierungsfehler der Art "OnErrorExecute" ausgewertet und behoben werden? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22892279 Wie kann das Diagnosewerkzeug "APDiag" zum Debuggen von C-Scripten eingesetzt werden? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22892912 Wie kann bei der APDiag-OnErrorExecute-Meldung aus der Funktions-ID der Funktionsname ermittelt werden? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22893686 Bei der Fehlersuche in einer Action ist z.B. das letzte FAQ sehr hilfreich, damit man überhaupt erst die Name der Action findet. Grüße, Fess. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |