13.01.2014 20:51 | |
Beigetreten: 13.01.2014 Letzter Bes: 10.11.2015 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, ich habe mal eine Frage zum FB126 „PNIODiag“. Ich möchte gerne von einem Failsafe-Motorstarter die Diagnoseinformationen zu den Fehlermeldungen auslesen. Hinweise: Bauteil: 3RK1301-0CB13-1AA4 Beschreibung: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/6008567/0/de Seite: 118, Kapitel 4.7 „Diagnose“ In diesem Kapitel wird beschrieben das eine Auswertung durch das Anwenderprogramm möglich sei und dass hierzu der „PNIODiag“ als Ablösung des FB 125 „DP-DIA“ verwendet wird. Unten drunter sind schön die möglichen Diagnosemeldungen aufgeführt. Mein Problem ist, dass ich nicht genau weiß wo ich diese Bits abrufen kann!! Ich habe nun schon eine Weile recherchiert und bin auf das Dokument „System- und Stationsdiagnose des Diagnosepakets PNIODiag auswerten“ (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26996747) gestoßen. Dort steht auf der Seite 12 welche Bedeutung die Bits des Instand-DBs (DB126) des FB126 "PNIODiag" haben. Meine Vermutung ist das die Diagnosebits in dem reservierten Bereich von Bit 9 bis Bit 15 liegen! Ist das korrekt?! Wenn dies nicht der Fall sein sollte, dann sagt mir bitte wo ich diese Diagnosebits finden kann! VIELEN DANK für eure Hilfe!! |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 14.01.2014 08:12links angepasst |
|
14.01.2014 08:10 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Hallo MarcusSP, wie ich den FB126 verstehe werden primär die Zustände ausgelesen (OK, Maintenance, Ausgefallen...). Dafür gibts es zum Abspeichern der Infos den DB126 für das System und DB200 für die einzelnen Stationen. In deinem Fall stehen die Statusinfos für den Motorstarter also im DB200 (ab Kapitel 4 im FB126-Handbuch). Die Diagnosemeldungendes Motorstarter - wie im HB beschrieben- ist eine kanalspezifische Diagnose und wird nicht bei den Zustandsbit im DB200 mit aufgeführt. Der FB126 arbeitet eng mit dem "Systemfehler melden" der CPU zusammen und holt sich hier auch weitere Infos. Vielleicht hilft dir das hier auch weiter http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24000238 Grüße Pittiplatsch |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 14.01.2014 08:14link angepasst |
|
14.01.2014 19:05 | |
Beigetreten: 13.01.2014 Letzter Bes: 10.11.2015 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
HalloPittiplatsch, danke für deine Antwort! OK, das mit dem FB126 und dem DB200 habe ich verstanden. Das bedeutet also das ich die Diagnosemeldungen nicht über den "PNIODiag" auslesen kann, da diese nicht in dem DB enthalten sind. Soweit ich es verstehe, bleibt mir dann nur noch der SFC51. Oder hättest du noch einen anderen Lösungsvorschlag, um die Kanalspezifische Diagnose auszuwerten? Ich weiß ehrlich gesagt noch immer nicht wo genau dies Bits zu finden sind! (Ich frage mich, wie mir das Handbuch weiterhelfen soll! Dort wird nur auf alte FB verwiesen, dessen Nachfolger für die Aufgabe nicht geeignet sind! - Naja, egal!) Vielen Dank im Voraus!! |