10.07.2019 15:37 | |
Beigetreten: 22.03.2006 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 99 Bewertung: (4) |
Hallo, ich möchte eine Pumpe nach Differenzdruck regeln und den Sollwert über das TDE einstellen können. Dazu habe ich folgende Konfiguration: Pumpe mit FU, geführt über den Analogeingang 4-20mA; LOGO!12/24 RCE (neueste Serie) mit 1x AM2 als AI 3 (Istwert FU-Frequenz) und AI 4 (Istwert Differenzdruck, skaliert 4...20mA = 0....2 bar); 1x AM2 AQ als AQ1 - Sollwert für den FU. Dazu habe ich das beigefügte Programm erstellt, mit F1 des TDEs wird eingeschaltet, mit F2 ausgeschaltet, F3 reduziert den Sollwert, F4 erhöht ihn. Soweit funktioniert das auch alles, nur die Regelung klappt nicht - der eingestellte Sollwert wird immer stark überschritten. Habe ich einen Denkfehler im Programm? Gruß Holger DateianhangDifferenzdruck.zip (78 Downloads) |
10.07.2019 16:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.05.2024 Beiträge: 33110 Bewertung: (4087)
|
Ich habe das Programm mal dahingehend angepasst, dass alle Eingangswerte in die PI-Regler maximal 1000 Einheiten erreichen. Sprich: Ich persönliche habe damit immer die besten Erfahrungen gemacht. Schau mal, ob dies deinen Wünschen entspricht. Eventuell mit unterschiedlichen Parametersätzen des PI-Regler probieren. DateianhangDifferenzdruck_V2.zip (82 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.07.2019 15:16 | |
Beigetreten: 22.03.2006 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 99 Bewertung: (4) |
Danke Ixo65, jetzt geht's, nachdem ich Deine Vorgabe eingebaut habe.. DIe Voreinstellung mit Druck1 und Druck2 hat nicht so richtig hingehauen, ich hab's dann mal mit Temperatur probiert und die Zeiten angepaßt, nun regelt er ganz ordentlich. Ergebnis im Anhang! DateianhangDifferenzdruck.zip (75 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: knabi am: 07/11/2019 15:17:13 |
|