15.05.2008 15:34 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo Ich möchte von der CPU 317T auf die Digitalen IO der CU320 zugreifen.Weiss aber nicht ob das möglich ist. Danke Harald |
15.05.2008 16:03 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo Aber wofür sind dann die E/A auf der CU320 überhaupt gut wenn ich nicht auf sie zugreifen kann. |
16.05.2008 09:05 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo Das heisst ich muss meine digitalen Eingänge auf die CPU317T-2DP legen.Nochmals zur Klärung.Die Mikrobox ist niemals zusammen mit der 317T am Netz. |
Folgen Sie uns auf