28.05.2018 14:14 | |
Beigetreten: 22.03.2006 Letzter Bes: 21.04.2023 Beiträge: 95 Bewertung:
|
So was hier: http://www.rinck-electronics.de/rinck2001/pdf/D503_DD3_100.PDF http://www.etkoelektronik.de/wandmontage_s0.html#INFRAMELINK# oder wenn es preiswerter sein soll: https://www.conrad.de/de/akytec-itp11-g-akytec-universalanzeige-4-20-ma-4-20-ma-1399948.html da muß allerdings noch ein Gehäuse drum... Gruß Holger |
29.05.2018 19:58 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 05.06.2023 Beiträge: 1034 Bewertung:
|
Naja wenn das preiswert ist? Ich hab letzens für 77€ ein 7" Tablet gekauft. Das reicht locker aus, um über Wlan den Webserver der Logo anzuzeigen und auch die Umschaltung zu machen. Und wenn schon eine der Logos eine 8.2 ist, kann man den Webserver ja auch noch individuell gestalten. |
30.05.2018 10:19 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 11.04.2023 Beiträge: 4686 Bewertung:
|
Ein Tablet ständig im Freien aufzustellen/hängen halte ich nicht für erfolgversprechend!? |
30.05.2018 11:51 | |
Beigetreten: 22.03.2006 Letzter Bes: 21.04.2023 Beiträge: 95 Bewertung:
|
Die Anfrage des Themenstarters bezog sich ja explizit auf eine LED-Ziffernanzeige und nicht auf ein Tablet. |
Folgen Sie uns auf