24.12.2018 13:03 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich bin neu hier. Habe eine 0BA8:Standard mit FW 1.82.01. Ich will Logo LWE nutzen um Funktionen ein/aus zuschalten. Das Ganze mache ich über den Blocktype V und z.B. Blocknummer 0.0. Es funktioniert soweit alles nur kann ich die aktuellen Einstellung nicht über einen Stromausfall sichern. Das WEB Interface soll nach einem Stromausfall auch den Letzen Zustand wie vor dem Stromausfall haben. D.h. wenn V0.0 vor dem Stromausfall "ein" war soll es auch nach dem Stromausfall wieder "ein" sein. Habe es über ein remanentes Selbsthalterelais probiert, in der Simulation funktioniert es auch ohne Probleme, aber wenn ich den Online-Test nutze und über die Variablentabelle auf V0.0 eine 1 schreibe schwingt das Ganze. Mir ist nicht ganz klar woher die negative Flanke kommt die das Ganze zum Schwingen bringt. Vielleicht denke ich viel zu kompliziert, aber ich habe keine remanenten Merker und auch keinen remanenten Speicher gefunden den ich nutzen kann. Euch schöne Feiertage und Danke für die Hilfe DateianhangSchaltplan1.zip (50 Downloads) |
28.12.2018 11:38 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Nicht unbedingt! Im Anhang mal ein Beispiel auf der Basis von ixo65. Den Eingang mit Zähler habe ich nur eingebaut um einen Netzwerkeingang zu simulieren. Den Zähler habe ich im VM-Bereich auf Adresse 0 gelegt und das niederwertigste Bit als NI17 genutzt. Wenn du jetzt mit der Remanenz des Zählers spielst, kannst du Schalter und Taster simulieren! DateianhangVM Digitalwert2.zip (54 Downloads) |
28.12.2018 14:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33813 Bewertung: (4201)
|
Hallo motmonti, hast du deinen Vorschlag auch einmal in der Realität ausprobiert? Er funktioniert nämlich nicht. Im Anhang mal ein Screenvideo mit Webserver Test. DateianhangTest.zip (66 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf