28.12.2008 10:18 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Moin Naja, Spannung sollte klar sein (braun + / blau -) Das schwarze Kabel ist der Schaltausgang der Lichtschranke. L/D ist irgendwas mit Hell/Dunkel-Schaltung, such doch mal nach dem Typ im Netz.... ? |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 28.12.2008 10:20 |
|
29.12.2008 22:03 | |
Beiträge: 43 Bewertung:
|
Hallo , anbei die Gebrauchsanleitung wozu gibt es eigentlich die , könnte man ja eine Menge Papier sparen .... also zu deinem Problem , die Lichtschranke schaltet nach Plus 24 Volt , also funktioniert das mit der Logo so nicht .dazu braucht es noch eine Transistorumkehrstufe . oder versuchsweise ein 24 V Relais an + 24 V und den Q Ausgang an den anderen Spulenanschluß MFG DateianhangWL170-N132.pdf (144 Downloads) |
Folgen Sie uns auf