16.02.2011 19:29 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Servus. Es gibt die Möglichkeit mittels der "ESC" -Funktion Zustände, Werte und auch Zeiten zu ändern. Wäre evtl einfacher als die Zeit mit den F-Tasten einzustellen.... Ist aber auch Eine Geschmacksache. Einige Sachen finden sich im Handbuch. Und als Einsteiger ist auch der Folien-Satz "Logo im Detail" interessant. Schau dir mal aus der Schaltungssammlng das "digitale Poti" an. Vielleicht ist das ein Ansatz für dein Vorhaben. Dort wird über verschiedene Taster der Wert des Poti's in kleinen und in großen Schritten verändert. Statt den Wert auf einen analogen Ausgang zu geben, könnte man den Wert über die Verweis-Funktion z.B. in eine Ein- oder Ausschaltverzögerung einbinden. |
Folgen Sie uns auf