10.03.2012 21:35 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, hat die Logo RC24 0BA3 eine Display Hintergrundbeleuchtung? Wenn ja, wie kann ich die einschalten? |
10.03.2012 21:50 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Ist erst ab der 0BA4 verfügbar. |
10.03.2012 22:20 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
O.k. Ich danke euch. |
11.03.2012 15:57 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Mir fehlt jetzt der Praxistest, aber sind nicht die Pfeiltasten der LOGO und des TD parallel? Im Anhang mal ein Progi wie ich es mir gedacht habe. Gut ESC und OK sind nicht dabei, aber da ESC und OK eh nicht alleine benutzt werden, sollte es doch finzen!? Lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen! DateianhangDisplaybeleuchtung.zip (101 Downloads) |
11.03.2012 18:07 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Ja, habs verstanden! Danke! |
12.03.2012 08:58 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Nein, da ist nichts zum Einstellen. Vielleicht mit der nächsten Logo-Version?! |
Folgen Sie uns auf