05.01.2012 10:27 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, wenn die Daten mit einem PC über MPI ausgelesen werden sollen, geht das z.B. mit dem Hochsprachenadapter ProDave MPI Im Anwenderprogramm der CPU muss dafür nichts geändert werden. Die S7-Kommunikation wird verwendet. Im PC muss einCPoder ein Adapter (RS232 auf MPI) verwendet werden. Gruß Eleu |
05.01.2012 11:45 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hi lefty, die 300er kann nur als Server arbeiten. Also wird die S7 - Kommunikation schon mal nicht funktionieren Welche Verbindungstypen/Protokolle werden standardmäßig von den S7-300/400 CPUs und den CPs unterstützt?
Die S7-Basiskommunikation habe ich noch nicht ausprobiert Hier aber vielleicht ein Link der Dir vielleicht hilft: Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet die S7-Basiskommunikation? Hier vielleicht ein ähnliches Beispielprogramm zum downloaden: Wie erfolgt der Datenaustausch mittels S7-Basiskommunikation zwischen S7-300/S7- 400 und S7-200 über MPI Viel Glück! Gruß Eleu -------------------- Edit: Den letzten link hattest Du ja schon selber gefunden.... |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 05.01.2012 11:47 |
|
05.01.2012 12:56 | |
Beiträge: 292 Bewertung: (22) |
OK, etwas zugelernt..... |