09.05.2012 10:12 |
|
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
20 Einsätze am Tag.... ![]() |
09.05.2012 10:38 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung:
|
Hi, hier gibt es auch so eine universell einsetzbare USB Docking Station mit VGA: http://www.kensington.com/kensington/de/de/s/1504/laptop-dockingstationen--stander.aspx Die Frage stellt sich halt, wie gut sowas wirklich funktioniert und ob der Preis gerechtfertigt ist. MfG, Servicetechniker |
~(‾▿‾)~ |
|
09.05.2012 12:11 | |
Beigetreten: 08.03.2012 Letzter Bes: 29.05.2024 Beiträge: 31 Bewertung:
|
Hier ein Testbericht zur Kensington Docking Station. Aus Rezensionen von Amazon lässt sich auch herauslesen das es einige Probleme mit Win7 gibt. Unter anderem soll bei Installation aktueller Treiber Win7 nicht mehr starten und ein Neuaufsetzen des Systems erfordern... |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
03.07.2012 17:10 | |
Beigetreten: 03.07.2012 Letzter Bes: 26.03.2024 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Hallo, es gibt keine Dockingstation für das Field PG M3. Ich selber habe - ohne jegliche Probleme - seit über einem halben Jahr eine USB-Dockingstation von Kensington im Einsatz: "Universal Notebook Docking Station with VGA/DVI and Ethernet" (SD400V, K33926EU), d.h. ich stecke nur 1x USB und 1x Power. http://www.kensington.com/kensington/de/de/p/1421/K33926EU/0hello.aspx(gibt's auch günstiger!) An die Dockingstation sind meingroßer Monitor, Tastatur, Maus, Firmennetzwerk, Lautsprecher, Kopfhörer mit Mikrofon und Web-Cam angeschlossen. Möglich sind noch Drucker und ext. Festplatte. Die Dockingstation ist ausserdem mit Kensington-Schloß gegen Diebstahl gesichert. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf