25.09.2012 13:57 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung:
|
Lieber DocOnWeb nehmen DocOnCD ist ja inzwischen nicht mehr besonders aktuell (09/2011) und dann unter MyDocuments eigene Liste machen http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/38715968 |
Zuletzt bearbeitet von: Servicetechniker am: 25.09.2012 14:01~(‾▿‾)~ |
|
01.10.2012 14:35 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 13.12.2022 Beiträge: 165 Bewertung:
|
Hallo Experten, habe seit heute plötzlich auch ein Problem mit DocOnCD. Meine Adobe Version 10.1.0 Meldung "Datenbank nicht gefunden". Im Adobe plug_ins-Verzeichnis habe ich die doconcd2.api und die doconcd2.a8 Dateien. ebensosind in meiner doconcd.ini die richtigen Pfade eingetragen. Was gibt's noch für Tipps&Tricks? |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
01.10.2012 15:16 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
@Bill: Schon einmal alles deinstalliert und neu installiert, inklusive den Tipps von Karl und mir? Poste doch mal deine .ini Dateien und was du genau eingestellt hast. Welches Windows benutzt du? Welche Reader X Version? @Paid4-Liebhaber allgemein: Erstens wollen User hier primär Tipps zum Laufenkriegen von DocOnCD und keinen Querverweis auf DocOnWeb, welches sich für Serviceeinsätze offline kaum eignet.Das wäre, als wenn ich mein Auto zur Reparatur bringe und den Tipp bekomme, in Zukunft doch den Bus zu benutzen, man fände den Fehler nicht. Mit den Öffis komme man schliesslich auch von A nach B. Zweitens habe ich niemand direkt "angegriffen". Sondern dieses Ti*uma. Drittens warnen die Verbraucherschutzverbände eindeutig vor Schneeballsystemen und Paid4-Plattformen wie eurem Ti*uma. Siehe hier (sorry für die anderen Mitleser, ein wenig OT):http://www.zdnet.de/41537725/bezahltes-surfen-verbraucherschuetzer-warnen-vor-paid4-anbietern/ Der Artikel ist nicht von einem 08/15-Blogger geschrieben, sondern von ZDnet. Viertens: Vielleicht sollte sich Ti*uma ein paar Variationen für die Werbe-Sätze mit dem Gutscheincode einfallen lassen. Die sind nämlich überall die Gleichen, also in keinster Weise von euch selbst geschrieben. Ganz witzig, diesen Text findet man zigmal in identischer Ausführung von angeblich verschiedenen Usern, hier z.B:.http://www.homepage-forum.de/showthread.php?t=47484 Just my 2 cents... |
Folgen Sie uns auf