17.10.2014 18:05 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hallo, für alle Interessierten: Hier das das Handbuch für das neue LOGO! Kommunikationsmodul CMR 2020 / 2040 heruntergeladen werden. Drahtlose Verbindung über das Mobilfunknetz Mit dem CMR bauen Sie eine mobile Datenverbindung zu einem Mobilfunknetz auf: LTE-, UMTS- oder GSM/GPRS-Mobilfunknetz. Außerdem sind Sie in der Lage, das CMR mit einem GPS-System zu verbinden. Mit dem CMR können Sie: ● Informationen eines BM über SMS lesen: Prozessabbild, Ein-/Ausgänge, Merker u. v. m. ● Ereignisbasiert über SMS benachrichtigen.Das CMR ist lokal über Ethernet mit einem BM verbunden und stellt die Verbindung zu einem Mobilfunknetz her. |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 17.10.2014 18:06 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf