28.08.2014 10:11 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Lade doch mal Dein Programm in gezippter Form. |
28.08.2014 10:17 | |
Beigetreten: 28.08.2014 Letzter Bes: 03.09.2021 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo 190B Danke für die Bemühung. Wie gewünscht, das Programm. DateianhangDeckel FP3A.zip (64 Downloads) |
28.08.2014 15:51 | |
Beigetreten: 28.08.2014 Letzter Bes: 03.09.2021 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Sodele Nur noch einen Error und den finde ich einfach nicht. Wenn ich das Programm konvertiere, finde ich dieses B010. Ein nutzloser Schrittschalter. Wesshal sehe, findeich den Schrittschalter nicht in meinem KOP-Programm? Wie bringe ich das Scheissding (Entschuldigung) raus? Habe das Programm schon einmal, etwa die Hälfte, neu abgeschrieben, da ich ähnliche Probleme gehabt habe mit einem Ausgang. Dankbar um jede Hilfe, es nicht nochmals abzuschreiben. DateianhangDeckel FP3A.zip (63 Downloads) |
Folgen Sie uns auf