Industry Online Support
Technical Forum
18.11.2011 11:19 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 21.11.2022 Beiträge: 1161 Bewertung:
|
Hallo Bitcatcher, eine wirkliche Antwort hab ich auch nicht. Ich habe mir mal die LED-Anzeigen im Handbuch angesehen. DP/DP-Koppler Wenn ich mir Deine Beschreibung dazu durchlese dass auf der Seite mit der S7-400 laufend der Status für die Kommunikation sich ändert würde ich sagen das "Blinken" von SF1, SF2 sagt einfach, dass laufend Diagnoseinformationen vorliegen und wieder weg sind. Spontan fällt mir dazu jetzt ein auf den Bus zu sehen. Mal mit nem Diagnosetool den Datentransfer aufzuzeichnen und auszuwerten. Kennst Du den Amprolizer? (Busmonitor Amprolyzer V3.2 - Diagnosesoftware für PROFIBUS) Also ich würde sagen, da stimmt noch irgendwas mit der Konfiguration auf der S7-400 Seite nicht. Viel Erfolg Sabine |
Folgen Sie uns auf