22.12.2010 09:22 | |
Beiträge: 316 Bewertung: (37) |
Hi Oli, der von dir beschriebene Fehler(ONs, SFs und BFs blinken)ist im Handbuch auf Seite 49 zu finden: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1179382?Datakey=23642192 Laut der Diagnosetabelle ist es ein Fehler innerhalb des DP/DP Kopplers und du sollst dich an deinen Siemensansprechpartner wenden! An die markierten Parameter würde ich nix ändern. Die parameter werden von STEP 7 erstellt,ausgehend von deiner Parametrierung des Kopplers in der HW-Konfig. Was du vielleicht noch nachschauen kannst: Hast du in auf beiden Seiten den DP/DP-Koppler mit der gleichen GSD-Datei parametriert? Kannst du in der Onlineansicht auf den DP/DP-Koppler zurgeifen(sollte gehen, wenn die ext. Diagnose oder der Dip-Schalter an ist)? |
Zuletzt bearbeitet von: Chilly_Garfield am: 22.12.2010 09:28 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |