02.09.2015 09:05 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo, wir möchten Walzen die Beschichtet werden mit einer Drehzahlüberwachung , überwachen. Die Walzen haben verschiedene Drehzahlen, ein Näherungsschalter nimmt bei 1 Umdrehung 4 Impulse von der Walze ab, die Drehzahlen können von 1 bis 200 Umdrehung / min drehen. Habe versucht was aufzubauen, nur komm ich irgendwie nicht weiter. Es wird eine Logo 8 mit Textdisplay verwendet. Der Bediener soll per Funktiontasten den vorgegebenen Wert einstellen können, damit eine mindestdrehzahl nicht unterschritten wird. Wird der Wert unterschritten soll mir die Logo den Brenner abschalten. Wie kann ich einen Wert vorgeben, der dann mit den Wert der durch die Drehung der walze abgelesen wird und wenn der Eingangswert höher ist sagt alles OK, wenn der Wert dann sinkt mir die Logo abschaltet? DateianhangDrehzahl.zip (176 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_567507 am: 02.09.2015 09:09:04 |
|
02.09.2015 09:56 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Die Drehzahl wird während der Beschichtung nicht verstellt. Wir haben Servoantriebe, so das die Hochlaufzeit max. 2 Minuten sind. |
02.09.2015 11:08 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Wir können die Torzeit auch auf 30 Sekunden ändern. |
02.09.2015 12:03 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo! Warum immer die vier Impulse überwachen? Es genügt doch der Abstand zwischen zwei Impulsen!? Im Anhang mal eine Idee dazu. Über I1 wird ein Zähler resetet. Dieser Zähler wird bei eingeschalteter Überwachung von einem Impulsgeber hochgezählt. Der Zählerwert wird über einen Analog Mux in einen Analogwert gewandelt. Der Impuls vom Geber speichert den aktuellen Wert zwischen und resetet den Zähler. Der im Arithmetikbaustein gespeicherte Wert wird über einen Analogschwellwertschalter ausgewertet. Die Anzeige der aktuellen Drehzahl läßt sich mit der Arithmetik natürlich auch realisieren! DateianhangDrehzahlüberwachung.zip (126 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 02.09.2015 12:05:40 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.09.2015 12:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066) |
Dann schau dir mal meinen Vorschlag an. Zum Ändern der Einschaltschwelle über das Display. Wenn du mehrere Meldetexte hast, dann den entsprechenden Meldetext anwählen. DateianhangSchaltplan1.zip (102 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.09.2015 14:11 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für das Demo Programm. |
02.09.2015 14:13 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Sieht schon gut aus, werde noch einige Anpassungen machen. Vielen Dank für die Unterstützung und Hilfe. Danke an ixo65 |
02.09.2015 14:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066) |
@fmd, Danke, das du mir das Brett vom Kopf genommen hast. Manchmal rennt man sich in etwas fest und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Habe mir nach dem Hinweis von fmd und dem Programm von motmonti nochmal mein Programm vorgenommen und einige Änderungen vorgenommen. Jetzt ist es möglich, die Solldrehzahl als Schaltschwelle über das Display einzugeben und die Istdrehzahl wird jetzt auch errechnet. DateianhangSchaltplan2.zip (88 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 02.09.2015 15:24:50 |
|
02.09.2015 15:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066) |
Hallo motmonti, in meiner Simulation läuft es aber. Da ich mit tasten in der Simulation keine 800 Impulse pro Minute erzeugen kann, habe ich nur für die Simulation zwischen Eingang und Zähler einen Impulsgeber zwischengeschaltet. Außerdem ist die Torzeit nicht zwei Minuten, sondern nur eine. Die 2 Minuten sind die Anlaufüberbrückung. DateianhangAufnahme_2015_09_02_15_46_30_722.zip (86 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 02.09.2015 15:52:28 |
|
Folgen Sie uns auf