26.08.2012 15:41 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Sorry, hier der Anhang!
DateianhangPumpenfolgeschaltung 3 Pumpen.zip (124 Downloads) |
26.08.2012 18:55 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal eine Komplettversion zu dieser Aufgabe! Da du ja immer drei Pumpen in Gruppen schaltest, braucht es nicht für jede Pumpe einen Ausgang! Je nach Istwert am Analogeingang werden die Pumpengruppen gestartet. Dabei startet erst der Umrichter. Hat dieser seine Endfrequenz erreicht, was über I1 signalisiert wird, wird der Umrichterschütz abgeschaltet und die nächste Gruppe startet auf die gleiche Art. Wichtig ist dabei das der Umrichter bei Abschaltung der Freigabe in den freien Auslauf geht, um den Start von 0Hz für die nächste Gruppe zu ermöglichen! Viel Spaß beim testen! DateianhangPumpenfolgeschaltung 3 Pumpen.zip (134 Downloads) |
28.08.2012 11:10 | |
Beigetreten: 10.08.2005 Letzter Bes: 09.04.2024 Beiträge: 1486 Bewertung: (32) |
Import einer Antwort des Users eleks08
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf