09.06.2017 10:29 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Guten Tag ich habe folgenden Ventilator und möchte diesen mittls der Logo die Drehzahl steuern ist dieses möglich und was benötige ich dafür MFG |
09.06.2017 10:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 32952 Bewertung: (4073)
|
Da der Ventilator eine Betriebsspannung von 230V/50Hz hat, kannst du ihn nicht direkt von der LOGO! regeln. Du müsstest einen 230V-Drehzahlsteller (-regler) dazwischenschalten, mit einem 0-10V- oder 0/4-20mA-Eingang. So etwas zum Beispiel: CEBEK – von Licht/Drehzahlregler 230 V 750 W Pro potenciometro 0 – 10 V ce-r20 |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 09.06.2017 10:43:58 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.06.2017 11:32 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Hi danke für die schnelle Antwort wenn ich es nicht über die Logo steuern kann dann kann ich doch auch sowas nehmen dachte halt weil ich eine 230 v Logo habe das dies möglich wäre Danke |