16.06.2015 12:55 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Guten Tag zusammen, ich bin aufgrund eines Problems auf dieses Forum gestoßen und zwar folgendes: Ich hab 4 Hydraulikventile (1 Umlaufventil, Wegeventil ausfahren, Wegeventil einfahren, und ein Stromregelventil) Wenn der Motor und somit die Pumpe eingeschaltet ist kann ich per Taster 1 den Zylinder ausfahren (eilgang) Wenn motor an kann ich per knopf 2 den Zylinder gedrosselt ausfahren ( Umlaufventil, Wegeventil und Drosselventil sprechen an) taster 3 fährt den Zylinder ein ( ungedrossel) Alles soweit realisiert kein problem, jetzt kommts allerdings. in der Anlage ist ein Druckschalter verbaut. dieser soll die Anlage bei einem Maximaldruck von 200 bar abschalten (Öffner), sinkt der Druck in der Anlage auf unter 160 bar so sollen die Ventile "Umlaufventil und ausfahren Eilgang " wieder schalten und den druck auf 200 bar hochpumpen. Wird der Zylinder nun eingefahren soll dieser Druckschalter umgangen werden und erst wieder ansprechen wenn der Zylinder wieder ausgefahren wird. Ich bin mit meinem latein am Ende. PS. Motor muss nicht zwingend abschalten. DateianhangSteuerung Druckschalter.zip (58 Downloads) |
16.06.2015 15:55 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo! Im Anhang mal eine Lösungsmöglichkeit! Solange der Taster Einfahren nicht genutzt wird, ist der Druckschalter aktiv. Wird der Taster Einfahren gedrückt, so ist der Druckschalter außer Betrieb. DateianhangSteuerung Druckschalter2.zip (53 Downloads) |
17.06.2015 15:32 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Sorry, mein erstes Beispiel funzt nicht mit dem Druckschalter als Öffner! Im Anhang die Nachbesserung! DateianhangSteuerung Druckschalter3.zip (47 Downloads) |