21.05.2015 08:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.10.2023 Beiträge: 30946 Bewertung:
|
Ich habe es mal so gelöst, dass ich einen blinkenden Text einbinden, wenn der Druck außerhalb des zu berechnenden Bereichs liegt.
DateianhangDruck_Temperaturanzeige.zip (49 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
21.05.2015 19:17 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 02.10.2023 Beiträge: 700 Bewertung:
|
Ich würde dann anzeigen lassen, dass die Temperatur entweder kleiner als die tiefste oder größer als die höchste berechnete Temperatur ist. Und wenn die Bereiche der Schwellwertschalter überlappend gewählt werden, kann man auf den 3. Schwellwertschalter für den Analog-Mux und die dafür nötige VerODERung verzichten. Hab' mal zur Ansicht die Vorlage von ixo65 danach abgewandelt: DateianhangDruck_Temperaturanzeige V3.zip (63 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
22.05.2015 19:34 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 02.10.2023 Beiträge: 700 Bewertung:
|
Definitiv keine Verbesserung, denn durch die Bereichsüberschneidung wechselt das Aktivieren der Eingänge des Analog-Muxes im Vergleich zum Original von ixo65. Somit hätte ich die Verknüpfungen von P2 und P4 auch miteinander tauschen müssen, worauf ich aber nicht geachtet hatte. @ixo65, aus welchen Gründen hast Du die Blöcke B006, B009 und B012 eingefügt? Die geben ja immer einen festen Wert aus, den man auch direkt in die nachfolgenden Blöcke hätte eingeben können. Ist das Versuchen geschuldet? @Scottmann, wenn die Rundung (und damit der Wert um 0,1) für Dich nicht ganz so entscheidend ist, bekommt man die ganze Berechnung auch in jeweils einem Block unter: DateianhangDruck_Temperaturanzeige V4.zip (52 Downloads) |
Folgen Sie uns auf