10.06.2021 14:08 | |
Beigetreten: 09.04.2021 Letzter Bes: 25.03.2025 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Guten Tag, ich habe an einer Logo 12/24 einen Drucksensor (4-20mA, 0-3bar) angeschlossen und mit einem 1000 Ohm Widerstand messbar gemacht. Soweit klappt auch alles mit dem maximalwert von 3000. Das Problem ist, dass wenn der sensor angeschlossen wird der 0 Punkt bei 4,22 V liegt und der gewünschte Maximalwert also 2,5 bar bei 9,36 V. Gibt es eine Möglichkleit Den Bereich dahin zu verschieben ? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/11/2021 06:50:48Neue Überschrift nach Splitten |
|
12.06.2021 20:21 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 13.04.2025 Beiträge: 1197 Bewertung:
|
Sind die wiederstanden zusammen 500 Ohm? Mess mit ein Voltmeter an die analoge eingang, da mus exact 10V sein by 3 Bar messwert. Mit ein Mathematical instruction konte zie die analog werte corrigieren. Im anhang ein beispiel fur eine correctie von 1,3 Dateianhangdrukkorrektie.zip (142 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Toeternietoe am: 06/12/2021 20:22:09 |
|
Folgen Sie uns auf