19.02.2022 20:09 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Ist das Dosierverhältnis immer fest? |
19.02.2022 20:33 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Ok, damit lässt sich arbeiten. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.02.2022 11:19 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
So, hat etwas gedauert um das optimale Konzept zu finden. Habe verschiedene Bausteine getestet, unter anderem auch den PWM, bin aber dann doch beim Taktgeber gelandet. Meine Überlegung dazu ist folgende. Der Sensor liefert 0-50,00m³/h. Da dieser Wert schwankt, ist die Dosierung über eine Stunde nicht sinnvoll. Ich bin dann auf 5min gegangen. Das sind 300001/100s. Also habe ich den Sensorwert (0-1000 durch 4-20mA) genutzt und mit 30 multipliziert. Das Ergebnis ziehe ich von 30000 ab. Bei Durchfluss 0 ergibt sich so 30000 (5min) und bei Durchfluss 5000m³ (1000 Sensorwert) dann 0. Das habe ich als Low-Wert in den Impulsgeber übertragen. In einer zweiten Rechnung multipliziere ich 30 mit dem Sensorwert und erhalte so den umgekehrten Wert also 0-30000. Diesen führe ich den Impulsgeber als High-Wet zu. Somit teile ich die 5 min in variable, dem Durchfluß geschuldete H/L-Zeit auf und führe die einem Ausgang zu. Das wäre jetzt erstmal zu testen ob die Pumpe bei so kurzen Impulsen überhaupt reagiert. Kürzeste Einschaltzeit wären im Moment 0,03s. Das könnte zu kurz sein, aber da feile ich noch dran. Weiter würde die Pumpe dann auch ihr volles Fördervolumen/h liefern. An dem Ausgleich muss ich auch noch arbeiten. Wie sehr schwankt denn das Volumen über eine Stunde hinweg? ggf. kann man auch längere Intervalle wählen. DateianhangDosierung2 (2).zip (150 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.02.2022 13:15 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Danke für das Lob, aber erst muß es mal funktionieren! Habe das jetzt mal auf 300s umgebaut, damit die Impulse nicht zu kurz sind. Über AI4 kann jetzt das Pumpenvolumen in % reduziert werden. Dadurch ändern sich die Ein/Aus-Zeiten. Teste es einfach mal durch! DateianhangDosierung3.zip (145 Downloads) |
20.02.2022 19:45 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hier mal die vorerst finale Lösung! Ich habe die Rechnung etwas vereinfacht. Über die Durchflussmenge wir über die schon genannten 5 min. die Zudosierung berechnet. Damit wird die volle Dosierleistung von 150l/h linear auf die Durchflußmenge aufgeteilt. Um die 150l/h anzupassen ist die Einstellung über AI4 in 0-100% möglich. Dazu wird je % die Laufzeit der Dosierpumpe um 3s reduziert. Als angenommen die Durchflußmenge beträgt 50m³/h, dann würde daraus eine Pumpenlaufzeit von 5 min in 5 min resultieren und 150l/h Dosierung entsprechen. Reduziere ich jetzt die Pumpenleistung auf 90%, läuft die Pumpe nur noch 270s von den 300s (5min) und würde so nur noch 135l/h fördern. Ich hoffe das passt so und bin auf die Rückmeldung gespannt. Mit PWM-Baustein wäre die Dosierung auch machbar gewesen, aber die Beeinflussung des Dosiervolumens wäre schwierig und nicht so gut nachvollziehbar.DateianhangDosierung 5.zip (167 Downloads) |
Folgen Sie uns auf