26.01.2010 14:42 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Jens, ist die Durchflussmenge einigermaßen bekannt bzw. konstant? Und wie viele Liter erwartest Du pro Minute oder Stunde? Gruß Tom |
26.01.2010 20:28 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
Ich habe etwas fur sie gemacht. Jede minute is die actuele durchfluss-impulse pro minute auf schirm. Leiter die erste sec. ist immer 0 Kontie sie das brauchen. Dateianhangflowteller.zip (315 Downloads) |
27.01.2010 15:08 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo Sry ich meinte die Aktuelle Durchflussmenge pro Minute. MFG |
28.01.2010 08:22 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Jens, hier mal eine Schaltung. Die "Torzeit" die Du mit Taktgeber B005 einstellen kannst (z.B. 1Sek bei 60 Liter/min) funktioniert erst auf der Logo richtig. Gruß Tom DateianhangDurchflussmessung.zip (333 Downloads) |
28.01.2010 15:58 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Allerseits, sehr schade, dass euch nicht zu helfen ist und Ihr stets das "RAD" neu erfinden wollt.... Zum zyklischen Erfassen, Auswerten und Anzeigen von "Einer Anzahl von Impulsen Je Zeiteinheit" sind diverse Forenbeiträge und Lösungen vorhanden (Drehzahlmessung, Füllstandserfassung....). Ebenso enthält die Schaltungssammlung dazu Konzepte und Schaltungen.... MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf