22.03.2019 10:07 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 1331 Bewertung: (42) |
1. Eingangssignal auf 1200 normieren dh. 40 Liter = 1200 Zahlenwert - so ist der Logo Zahlenbereich gut genützt - wird der Zahlenwert 30000 erreicht so sind das 25 * 40L = 1m³ die erreichte Auflösung ist vom Zahlenwert 40L / 1200 = 33ml, durch die 4-20mA 40L / 800 und Rundungsfehler etwa 50-60ml, Messhäufigkeit 1 Messung / sec Anbei mAh Amperestundenzähler Diesen so anpassen das anstelle von 1000 erst bei 30000 der Überhang subtrahiert wird, bei jeder Überhangauslösung wird dann ein 200ms Impuls abgesetzt. Taktzeit auf 1sec reduzieren DateianhangLogo-Amperestundenzähler-3.zip (81 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 22.03.2019 10:16:48 |
|
22.03.2019 10:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 33005 Bewertung: (4078)
|
Hier mal ein Vorschlag.
DateianhangKubikmeterimpuls.zip (89 Downloads) |
22.03.2019 14:09 | |
Beigetreten: 02.12.2014 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Mahlzeit... anbei mal mein Vorschlag, ohne den von Ixo gesichtet zu haben (hab' immo nur LSC7 zur Hand), lauffähig ab der 0BA6... OldSchool Grüße IRCox DateianhangDurchflussImpuls.zip (76 Downloads) |
22.03.2019 14:44 | |
Beigetreten: 02.12.2014 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Ein bißchen Verschnitt ist immer |
22.03.2019 14:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 33005 Bewertung: (4078)
|
Ah, du meinst, wo gehobelt wird, fallen Späne? |
26.03.2019 11:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 33005 Bewertung: (4078)
|
Ist das Thema denn dadurch für dich gelöst? Sehr weitergeholfen ist keine Aussage.... |
26.03.2019 15:32 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Ja, das Thema ist für mich gelöst. Ich habe deinen Vorschlag zur Lösung übernommen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf