20.05.2020 11:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33833 Bewertung: (4205)
|
Im Anhang ein Auszug aus dem Handbuch der aktuellen LOGO!8.2. Die gelbmarkierten LOGO!s haben die schnellen Zähleingänge. DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2017_11 xxxx8-0BA0 Seite 381.pdf (73 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.05.2020 11:54 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die schnelle und unbürokratische Hilfe! Dann werde ich mal den ganzen Kram auf 24V umrüsten... |
20.05.2020 12:07 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hier der Link für das Datenblatt des Durchlaufzählers. Der Anschluss ist Potentialfrei. Also kann ich den ja noch verwenden... |
Folgen Sie uns auf