01.09.2015 08:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.03.2023 Beiträge: 29526 Bewertung:
|
Habe dir mal ein Bildschirmvideo angefertigt.
DateianhangAufnahme_2015_09_01_08_45_22_616.zip (57 Downloads) |
03.09.2015 08:30 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo,
Einfach nach dem Q1 einen Mathe-FB (erster Wert 1000 eintragen) und mit einem analog-Merker abschließen. Jetzt gibt der Mathe-FB immer wenn Q1 aktiv ist den Wert 1000 aus. Im Meldetext einen Bargafen mit Vertikal 2 Stellen ( Wert 0 .. 1000) und diesen auf den Mathe-FB vernudeln. Jetzt kommt das raus, was in dem Beispiel in der Simulation zu sehen ist. Einschränkung: max 4 Bargrafen je Textmeldung. Geht ab LOGO! 6 Hoffe das hilft und viel Spaß beim testen. DateianhangQ1 anzeigen.zip (35 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Helmut_13 am: 03.09.2015 08:30:45 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf