18.03.2016 16:55 | |
Beigetreten: 03.06.2014 Letzter Bes: 17.01.2023 Beiträge: 660 Bewertung: (193) |
Hallo falki, das sollte über ein Script machbar sein.
Edit, einfacher: Hab deinen Post wohl erst etwas falsch verstanden. Ersetz den 3. Punkt hiermit:
Seite im Handbuch: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109091876/73963919371 |
Zuletzt bearbeitet von: H.J. am: 18.03.2016 16:59:36~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ★ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich4 Benutzer |
18.03.2016 17:01 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo, wenn du es ohne Script machen willst, ist im Anhang eine Möglichkeit erläutert. Gutes Gelingen. DateianhangEAFeld_mit_Benutzerlevel.pdf (208 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.03.2016 15:14 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Ich gehe immer noch davon aus, dass der Fragesteller TIA einsetzt, da er die Frage unter "SIMATIC WinCC (TIA Portal)" gestellt hat. Sollte er aber doch WinCCflexible meinen, dann war mir das nicht bekannt, dann weist du mehr als ich...
Da bin ich mir auch nicht sicher, aber der recht gute Lösungsansatz von H.J. (nicht verwand und nicht verschwägert .-) beschreibt auch ein zusätzliches Rechteck, welches als "Rahmen" für den Farbumschlag genutzt wird. Nicht für ungut, manchmal sieht man eben den Wald vor lauter Bäumen nicht. |
Folgen Sie uns auf