Industry Online Support
Technical Forum
26.08.2013 05:04 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Du kannst das AG - Programm mit der COPY - Taste auf einem gesteckten EEPROM sichern, dazu muss die Puffernbatterie gesteckt und OK sein. Siehe Kapitel 4.4.1. des beiliegenden Handbuchauszuges. (Gilt für CPU 100 - 103) DateianhangE:\EEPROM_S5100U.pdf (359 Downloads) |
27.08.2013 00:55 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo! Soll leider nur mit gesteckter Lithium Batterie funktionieren.Dann kann ich ja gleich eine Batterie nehmen. |
Folgen Sie uns auf