16.08.2021 10:48 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 07.07.2022 Beiträge: 206 Bewertung:
|
Sobald sich auf einem Bild viele Bildobjekte befinden, wird es schnell unübersichtlich und es wird schwer gezielt Objekte zu bearbeiten, da diese sich teilweise überschneiden. Um auch unter solchen Umständen die Übersicht bewahren zu können gibt es im TIA Portal die Layout-Task-Card (standardmäßig am rechten Bildschirmrand zu finden). Jedes Bild ist in 32 (0 bis 31) Ebenen untergliedert, welche hierarchisch angeordnet sind. Ebene 0 befindet sich im Hintergrund und Ebene 31 ist die vorderste Ebene im Vordergrund. In WinCC Comfort/Advanced befinden sich Vorlagen noch hinter Ebene 0, Slide-In und Pop-up-Bilder noch vor Ebene 31. Die sogenannte z-Order welche über die Schaltflächen der Toolbar (in den Vordergrund bringen) verwendet wird ist innerhalb einer Ebene und daher untergeordnet. Eine Übersicht, wie die Bilder aufgebaut werden (Gültig für WinCC Basic/Comfort/Advanced, in Ansätzen jedoch auch für alle anderen WinCC Systeme) ist hier abgebildet: Sobald Grafikobjekte in Vorder- und Hintergrund eingeteilt werden können, empfiehlt sich das Verwenden von Ebenen. Diese ermöglichen es nämlich, Ebenen, die gerade nicht bearbeitet werden auszublenden. In der Task-Card können diese durch ein Klicken auf das Augen-Symbol ein-/ausgeblendet werden. Der Stift markiert, welches die derzeit aktive Ebene ist. Über einen Rechtsklick auf eine andere Ebene kann diese als aktiv gesetzt werden. Wenn neue Objekte aus der Werkzeug-Palette in das Bild gezogen werden, werden diese automatisch in der aktiven Ebene eingefügt. Die Reihenfolge der Objekte in der Ebenensicht bestimmt die Reihenfolge in der Ebene bzw. Die z-Order. Die Objekte, welche in der Ebene unten gelistet sind, sind innerhalb der z-Order demnach im Vordergrund. Durch Drag&Drop lassen sich Objekte sehr schnell zwischen Ebenen verschieben oder in der z-Order in den Vorder- bzw. Hintergrund bewegen. Hinweis: Weitere Informationen zum Arbeiten mit Ebenen sind im Handbuch zu finden: Viele Grüße, Eure Fachberatung SIMATIC-HMI-FB-GER (TH) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 08/16/2021 13:01:09Ergänzung durch Hinweis |
|
Folgen Sie uns auf