31.07.2014 14:30 | |
Beiträge: 51 Bewertung: (5) |
Hier mein Vorschlag.... DateianhangVorschlag.zip (68 Downloads) |
31.07.2014 14:50 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Welche Funktion hat denn S1, Taster oder Schalter? |
31.07.2014 15:39 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
habe die 6er logo logo soft comfort 6.1.12 |
31.07.2014 16:27 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hier ein Vorschlag von mir. |
31.07.2014 16:28 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Und hier noch das Programm dazu (V6.1.12).
DateianhangVorschlag_2 (0BA6).zip (49 Downloads) |
31.07.2014 16:51 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
ja ok so funktioniert es .. hat einer eine Idee wie es nur mit schützen funktionieren könnte ? Ohne Logo kann m an ja auch simulieren |
31.07.2014 18:06 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
ja wenn ich mit 6 Relais das bauen kann ist man preiswerter als ne Logo heutzutage kann ja keiner mehr Schützschaltungen bauen wir alles nur programmiert |
31.07.2014 18:13 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Da wirst Du wohl nicht mit 6 Relais auskommen.... |
Folgen Sie uns auf