04.08.2020 17:52 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Jetzt habe ich wenigstens deine Vorgehensweise verstanden, würde es aber trotzdem einfacher gestalten, siehe Programm im Anhang. Der Sensor wird von -900..+900 = -90,0°..+90,0° skaliert, wie man leicht an den Einstellungen sehen kann. Immer erst den Typ (hier 4..20mA) einstellen und die Werte für Bereichsanfang und -ende eingeben (hier -900 und +900 für Zehntelgrad). Gain und Offset wird automatisch berechnet. Da Gain auf 2 Stellen und zwischen -10,00 bis +10,00 begrenzt ist, kann es sein, dass es eine Fehler- oder Warnmeldung gibt. Nur in solchen Fällen muss man einen zweiten Analogverstärker oder eine arithmetische Anweisung nehmen. Der Zähler für den Offset wird für 0° auf 10.000 voreingestellt, so bleibt der Wert immer positiv. In B004 und B007 sind die 10.000 in beide Richtungen berücksichtigt. Vorsicht bei den Prioritätseinstellung M/H/L, siehe auch Klammern der Formel. Wenn du einen Offset von 10° erzeugst, dann geht der Winkel mit Offset natürlich nicht mehr von -90,0°..+90,0°, sondern von -100,0°..+80,0°. Anders wäre das bei einer Rundachse mit Geber von 0..360°, da würde man immer dafür sorgen, dass der Wert auch innerhalb von 360° bleibt. M.f.G. Scorp DateianhangWinkelgeber2.zip (38 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.08.2020 11:58 | |
Beigetreten: 22.01.2019 Letzter Bes: 14.11.2023 Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
|
Folgen Sie uns auf