19.01.2017 20:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200)
|
Das Teil sieht aus wie ein Transistor, T0-220-3 Gehäuse. Ich meinen Aufbau auf einer Euro-Lochrasterplatine gelötet und das Ganze in ein Plastikleergehäuse verbaut, welches bei mir noch rum lag. Für den industriellen Einsatz würde ich aber Hutschienenleergehäuse vorziehen, wie z.B. dies: HUT 1-C::Hutschienen Leergehäuse, BxTxH 17x71x90 Vielleicht ist sogar Platz genug, um das Poti mit einzusetzen. Edit: oder dies, doppelt so breit: |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 19.01.2017 21:03:03 |
|
22.01.2017 11:56 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 366 Bewertung: (30) |
sag ich doch und hat auch den Vorteil dass man Sollwert "0" schalten kann gruß rlw |
Folgen Sie uns auf