29.11.2022 14:03 | |
Beigetreten: 07.07.2022 Letzter Bes: 09.09.2024 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Wie kann ich in diese Editor in v13 kommen? |
Moin, Niedersachen! wbr, Sergiy Synylo |
|
29.11.2022 14:31 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 05.02.2025 Beiträge: 1653 Bewertung:
|
Hi, unter V13 gabs die textuelle Ansicht noch nicht, dies kam erst mit V15.1. Theoretisch kannst du eine Quelle des Bausteins exportieren und die Zuweisung textuell in der Quelle ausführen. Aber da ist es einfacher direkt in der Deklarationssicht das Array über das "Dreieck" aufzuklappen und einfach den gewünschten Wert "Defaultwert" einzugeben, das hat den gleichen Effekt. Lieferfreigabe SIMATIC STEP 7 Professional / Basic V15.1-> Textuelles Interface für SCL-Bausteine Bei dem Umweg über die Quelle würde das dann so aussehen: FUNCTION_BLOCK "Baustein_2" Viele Grüße sancruz |
Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 11/29/2022 14:32:51Feedback appreciated, please rate |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf