10.11.2015 14:10 | |
Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich nutze eine 0BA8 24V mit jeweils einem AM2, AM2 AQ, AM2 RTD und einem Switch-Modul, dazu kommt noch ein KTP 400 Basic (Colour) mit TIA-Portal 13. Nun mein Problem: ich möchte realisieren, dass ich an meinem Panel einen Wert eingebe (0-100), der zum einen direkt neben der Eingabe in Form eines Balkens wiedergegeben wird (also im Panel) und zum anderen soll dieser eingegebene Wert von der Logo an einen analogen Ausgang geführt werden um dort von einem Instrument (feste Anzeige 0-100, nur die Nadel bewegt sich) angezeigt zu werden. Wie mache ich das am besten? Am liebsten wäre mir ein Schieberegister im Panel, aber das habe ich nirgends gefunden. Ich habe die beiden Programme als Datei angehängt. LG J. Watt DateianhangLOGO!8.rar (120 Downloads) |
10.11.2015 15:35 | |
Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
Schieberegler natürlich *peinlich* |
10.11.2015 15:36 | |
Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
Hallo und danke für den Vorschlag, für mich klingt das jetzt aber danach, dass der Wert in der Logo über den Counter gesetzt wird und nicht im HMI Panel? |
10.11.2015 15:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33812 Bewertung: (4201) |
Balkendiagramm geht doch bestimmt nur als Ausgabefeld. Oder? |
10.11.2015 16:59 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hi, also ich würde das so machen wie im Beispiel. Im HMI die Adresse vw0 verwendenund den Wert auf 0 bis 100 begrenzen. Anzeige in LOGO! auf beiden Displays vertikal und horizontal. Viel Spaß beim Spielen mit LOGO! 8. DateianhangWert HMI Bargr.zip (154 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Helmut_13 am: 10.11.2015 17:00:16 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.11.2015 08:39 | |
Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
Oh dann entschuldige ich mich, ich hatte es als Frage verstanden Vielleicht kann er Licht ins dunkel bringen
J. Watt |
11.11.2015 11:14 | |
Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
Also ich habe nun das ganze Rückwarts angeordnet und angehängt, nur wird mir jetzt als Ausgangswert für AQ8 der Offset Wert ausgegeben (-250)...mich beschleicht wieder der Verdacht, dass ich etwas falsch gemacht habe DateianhangSchulungsprojekt_LOGO!8.rar (71 Downloads) |
Folgen Sie uns auf