30.01.2019 13:41 | |
Beigetreten: 16.12.2012 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 88 Bewertung:
|
Hallo Forum, ich benötige mal wieder eine kleine Hilfestellung. Und zwar benötige ich fürs TIA eine Einschaltverzögerung mit Pause und Restzeitangabe.Benötige dieses für einen Brenner, wo über eine über eine bestimmte Zeit die Energie hinzugeführt wird sollte der Brenner während dieser Zeit mal ausgehen, so sollte die Zeit angehalten werden und wird der Brenner wieder eingeschaltet so läuft die zeit weiter- Ich hatt mal in Step7 so was ähnliches. liegt im Anhang bei. Kann dieses ins Tia umgeschrieben werden bzw. kann mir jemand dabei helfen? Oder gibt es in schon so einen Baustein? Um Unterstützung wäre ich dankbar und freue mich auf Eure Anregungen... LG MasterB DateianhangFC2001.zip (40 Downloads) |
Folgen Sie uns auf