17.01.2019 15:04 | |
Beigetreten: 30.09.2018 Letzter Bes: 10.10.2022 Beiträge: 46 Bewertung: (1) |
Ja. das möchte ich. Einspeisleistungen durch Eigenverbrauch zu minimieren. Was gibt's zu beachten?? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 18.01.2019 06:39:34Neue Überschrift nach Splitten |
|
18.01.2019 13:08 | |
Beigetreten: 30.09.2018 Letzter Bes: 10.10.2022 Beiträge: 46 Bewertung: (1) |
Ja. ich habe zwei separate Zähler. Haushalt zusammen mit PV und nur Heizung. |
21.01.2019 12:08 | |
Beigetreten: 30.09.2018 Letzter Bes: 10.10.2022 Beiträge: 46 Bewertung: (1) |
Kannst du mir wegen Schwellwertschalter ein Tipp geben?? Kriege nicht hin.... |
21.01.2019 14:20 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 1323 Bewertung: (41) |
mit Schwellwertschalter ergänzt: wenn mehr als 1000 W Einspeisung dann schaltet WP ein, wenn dann weniger als 10W verbleiben WP aus PS: Vorzeichen habe ich eventuell falsch ?? Edit: Gain des Analogverstärkers auf -1,00 setzen - dann passts DateianhangLogo-Modbus-Stromzähler20181118.zip (139 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 21.01.2019 14:28:09 |
|
22.01.2019 00:09 | |
Beigetreten: 30.09.2018 Letzter Bes: 10.10.2022 Beiträge: 46 Bewertung: (1) |
Danke. Ich werde morgen mal testen. |
Folgen Sie uns auf