29.07.2024 11:10 | |
Beigetreten: 22.06.2021 Letzter Bes: 09.08.2024 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo, ich habe ab Werk in unserem Wohnwagen eine Logo 6ED1052-2MD08-0BA1 verbaut. Dort möchte ich noch das RTD Modul 6ED1055-1MD00-0BA2 und das Textdisplay 6ED1055-4MH08-0BA1 anschließen. Es soll über die Innentemperatur mit einer Hysterese über einen digitalen Ausgang die Fußbodenheizung geschaltet werden. Später möchte ich über die Funktionstasten am TDE gerne den Sollwert verändern können. Die Hysterese kann ruhig fest auf 3°C stehen. Jetzt habe ich ein Beispiel von Siemens selber "nachgebaut". Nur anstatt 0-10V habe ich PT100/PT1000 eingestellt. Leider funktioniert das in der Simulation schon gar nicht. Bei B023 ist für das Ausschalten 23 eingestellt. Mann sieht aber, dass er laut AI5 schon bei 22 ausschaltet. Bei B022 ist für das Einschalten 20 eingestellt. Laut AI5 schaltet er aber erst bei 18 ein. Bei 19 bekommt er am B022 und B023 angeblich noch den Wert 20. Also in der Simulation überspringt er immer ein Paar Werte. Beim Hochzählen zum Beispiel 17=18, 19=20, 22=23, 24=25, 27=28. Oder würdet ihr das Programm ganz anders aufbauen? Ich habe schon länger nicht mehr programmiert und auch meistens nur digital. Daher hab ich nicht viel Erfahrung. Das Hauptprogramm braucht ihr nicht beachten. Das ist das originale ab Werk mit ein paar geänderten Parameter. DateianhangSchaltplan Wohnwagen geändert.zip (90 Downloads) |
29.07.2024 11:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.02.2025 Beiträge: 34622 Bewertung:
|
Hier mal ein angepasstes Programm. Über den Meldetext am TDE kannst du die Sollwerte für Heizung ein- bzw. ausschalten nach deinen Wünschen einstellen. DateianhangSchaltplan Wohnwagen geändert_V2.zip (103 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
29.07.2024 15:31 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 06.02.2025 Beiträge: 374 Bewertung:
|
Hallo, fabianh Für deine Frau IXO's Vorschlag mit der Ergänzung: Eingebaute Temperaturdifferenz +/- 1°C (2°C). Es muss im Textdisplay nur noch eine Soll-Temperatur eingegeben werden. z.B. 20,0°C = EIN bei 19,0°C, und = AUS bei 21,0°C DateianhangSchaltdifferenz.zip (91 Downloads) |
29.07.2024 19:42 | |
Beigetreten: 22.06.2021 Letzter Bes: 09.08.2024 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Jetzt habe ich das Programm mal zusammengefasst mit der Sollwertverstellung über die Funktionstasten F1 und F2. Die Verstellung geht leider in 0,1 Schritten. Wie kann ich das in 0,5 Schritte ändern? 0,1 kann die Logo ja eh nicht. DateianhangSchaltplan Wohnwagen geändert Heizung.zip (86 Downloads) |
29.07.2024 20:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.02.2025 Beiträge: 34622 Bewertung:
|
Hier das geänderte Programm.
DateianhangSchaltplan Wohnwagen geändert Heizung_V3.zip (93 Downloads) |
Folgen Sie uns auf